990-6538F-023

Installer settet til den redundante intelligensmodulen (RIM) (valgfritt)

MERK: Bruk det valgfrie settet til den redundante intelligensmodulen (RIM), SP3OPT001, for denne prosedyren.
  1. Fjern dekselet til IM2-sporet.
  2. Løsne den angitte skruen, og fjern festeplaten til aktiveringskontakten. Sett aktiveringskontakten i AV-posisjonen.
  3. Monter den redundante intelligensmodulen fra settet i sporet med to skruer.
    MERK: Trykk på den nederste delen av intelligensmodulen for å sikre at den skyves jevnt inn.
  4. Sett aktiveringskontakten til PÅ-posisjonen. Sett på plass festeplaten for aktiveringskontakten igjen, og fest den med skruen som ble fjernet i trinn 2.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.