990-6538F-023

Endelig installasjon

  1. Sett dekselet til signalkabelterminalene på plass igjen.

    UPS vist forfra

  2. Sett det fremre indre dekslet på UPSen igjen.

    UPS med én intern lastbryter

    UPS med fire interne lastbrytere

  3. For parallellsystem: Monter en hengelås (ikke inkludert) på den interne frakoblingsenheten for vedlikehold (IMB) i åpen posisjon på alle UPS-enhetene i parallellsystemet.
  4. Fyll ut den modellspesifikke strømklassifiseringsinformasjonen på UPSens navneskilt.
  5. Fjern etikettene 885-92827(x 2) og 885-92828 (x 1) fra de øvre støvdekslet.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.