990-6538F-023

Installasjonsprosedyre

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
UPSen må sikres mot bevegelse. Utfør en av de følgende handlingene/prosedyrene når UPSen er i sin endelige posisjon:
  • Installer det fremre transportbeslaget på UPSen igjen og monter det til gulvet, ELLER
  • Installer det seismiske forankringssettet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
ADVARSEL
FARE FOR VIPPING
Kabinettet er topptungt – vær varsom ved flytting og bruk ramper på ujevne gulv.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
  1. Utfør en av følgende prosedyrene:
  2. Utfør en av følgende prosedyrene:
  3. Kun for TN-C-jordingssystemet: Klargjøre for TN-C-jordingssystem.
  4. Kun for UPS med en intern svitsj: Installer det nøytrale kabelfrakoplingssettet (valgfritt).
  5. Utfør en av følgende prosedyrene:
  6. Kople til signalkabler.
  7. Kople til signalkabler fra svitsjutstyr og tredjeparts hjelpeprodukter.
  8. Kople til Modbus-kablene.
  9. Bare for parallellsystem: Kople til PBUS-kablene.
  10. Installere strømmodulen(e).
  11. Installer settet til den redundante intelligensmodulen (RIM) (valgfritt).
  12. Endelig installasjon.
For flytting eller avvikling av UPSen etter at installasjonen er fullført, se Avvikle eller flytte UPSen til et nytt sted.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.