990-6538D-023

Klargjøre UPSen for øvre kabelinnføring

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull når pakningsplatene er installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av kabinettet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
  1. Klargjøre for strømkabler:
    1. Fjern pakningsplaten fra toppen av UPSen.
    2. Bor eller skjær ut hull til kabler eller installasjonsrør i pakningsplatene. Installer installasjonsrør (ikke inkludert), hvis aktuelt.
    3. Monter pakningsplatene igjen.
  2. Fjern det indre frontdekselet fra UPSen.

    UPS med én intern lastbryter

    UPS med fire interne lastbrytere

  3. Fjern det bakre panelet fra UPSen.

    Vist bakfra

  4. Fjern signalkabeldekslet fra toppen av UPSen.
  5. Gjør ett av følgende:
    • Installer de inkluderte kabelbørstene fra maskinvaresettet, ELLER
    • Bor hull i signalkabeldekslene. Installer installasjonsrør (ikke inkludert), hvis aktuelt. Sett på plass signalkabeldekslet.
  6. Fjern dekselet fra signalkabelterminalene.
  7. Før signalkablene som vist for å skille Class 2/SELV-kabler fra non-Class 2/non-SELV-kabler.
    MERK: For mer informasjon om plasseringene til Class 2/SELV- og non-Class 2/non-SELV-kablene, se Kople til signalkabler.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?