990-6538F-023

Installere strømmodulen(e)

MERK: Strømmodulen på være i Av-modus.
MERK: En 50 kW-strømmodul er forhåndsinstallert i UPSen. Ekstra strømmoduler leveres separat for UPSer med klassifisering over 50 kW og må installeres for å oppnå riktig UPS kW-klassifisering.
MERK: Installer strømmodulene fra bunnen og opp.
ADVARSEL
FARE FOR SKADE PÅ UTSTYRET
  • Før du installerer en ny strømmodul, må du først kontrollere oppstrøms og nedstrøms beskyttelseskonfigurasjon. Kontroller at UPSen er riktig konfigurert for den oppgraderte rammeklassifiseringen. Hvis UPSen for eksempel oppgraderes fra 200 kW til 250 kW, må valget av brytertype baseres på 250 kW.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
ADVARSEL
FARE FOR SKADE PÅ UTSTYRET
  • Oppbevar strømmodulene ved en omgivelsestemperatur på -25 °C til 55 °C, 0-95 % ikke-kondenserende luftfuktighet.
  • Oppbevar strømmodulene i den opprinnelige beskyttelsesemballasjen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
FORSIKTIG
Tung last
Strømmoduler er tunge (28 kg). Det kreves to personer for å løfte dem.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
  1. Fjern avskjermingsplaten fra det tomme strømmodulsporet. Ta vare på avskjermingsplaten for fremtidig bruk.
  2. Sett låsebryteren på strømmodulen i AV-posisjonen. Skyv strømmodulen inn i sporet. Aktiveringsmekanismen låses når strømmodulen er satt i på riktig måte.
  3. Monter skruene på sidene i strømmodulen igjen.
  4. Sett låsebryteren på strømmodulen i PÅ-posisjonen.
    FARE
    Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
    Alle strømmodulspor må ha enten en strømmodul eller en avskjermingsplate installert.
    Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.