Kople strømkablene til UPSen med fire interne lastbrytere
| LES DETTE |
|---|
|
FARE FOR SKADE PÅ UTSTYRET
Slik sikrer du riktig lastdeling i bypassdrift i et parallellsystem:
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
- Kun når lokale koder/forskrifter krever fjerning av den nøytrale krysskoplingen: Fjern den nøytrale krysskoplingen (880-74129). Den nøytrale krysskoplingen danner en boltet tilkopling av den nøytrale, slik at den ikke koples fra når de 4-polede lastbrytere åpnes.
- Kun for to forsyningskilder: Fjern krysskoplingssamleskinnene for enkel forsyningskilde.
- Kople
til strømkablene i beskrevet rekkefølge.
- Kople til PE-kablene.MERK: Jording-/PE-tilkoblingen må være generell for alle UPS-enhetene i parallellsystemet.
- Kople til inngangskablene (L1, L2, L3, (N)).
- Kun for to forsyningskilder: Kople til bypasskablene (L1, L2, L3, N).
- Kople til utgangskablene (L1, L2, L3, N).
- Kople til DC kablene (DC+, DC–).
- Kople til PE-kablene.
- Sett det bakre panelet til UPSen på plass igjen.