990-6538F-023

Kople til Modbus-kablene

MERK: Av cybersikkerhetsgrunner må streng tilgangskontroll til installasjonsrommet utøves til alle tidspunkter.
  1. Kople Modbus-kablene til terminal J3000 på UPSen(e). Bruk enten 2-leder- eller 4-ledertilkopling.
    • Alle Modbus-signalkabler må være dobbeltisolert/mantlet og minimum være klassifisert for 30 VDC.

    • Skjermede tvinnete kabler må brukes ved Modbus-tilkoplinger. Den skjermede tilkoplingen til jording må være så kort som mulig (ideelt under 1 cm). Skjermen må være koplet til Ch Gnd-pinnen på hver enhet.

    • Kablingen må utføres i samsvar med lokale forskrifter for kabling.

    • Før signalkablene separat fra strømkablene for å sikre tilstrekkelig isolasjon.

    • Modbus-porten er galvanisk isolert med Com-pinnen som jordreferanse.

    Eksempel: 2-ledertilkopling med to UPS-enheter

    Eksempel: 4-ledertilkopling med to UPS-enheter

  2. Installer 150 ohm avslutningsmotstander i hver ende av hver buss dersom bussene er svært lange og opererer ved høy datahastighet. Busser under 610 meter ved 9600 baud eller under 305 meter ved 19200 baud bør ikke trenge avslutningsmotstand.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.