990-91580E-023

Oversikt over parallellsystem

UPSen støtter opptil 4 UPS-enheter i parallell for kapasitet og opptil 3+1 UPS-enheter i parallell for redundans.

MERK: I parallellsystemer må det følge med en ekstern frakoblingsenhet for vedlikeholdsbypass (Ext. MBB) og de interne frakoblingsenhetene for vedlikehold IMB og MBB (merket med * i illustrasjonene) må låses i åpen posisjon med hengelås.

UPS med én intern svitsj

UIB Frakoblingsenhet for enhetens inngang
SSIB Frakoblingsenhet for statisk svitsj-inngang
UOB Frakoblingsenhet for enhetens utgang
SIB Frakoblingsenhet for systemisolasjon
BB Frakoblingsenhet for batteri
IMB Frakoblingsenhet for internt vedlikehold
Ext. MBB Frakoblingsenhet for ekstern vedlikeholdsbypass
MERK: I litteratur fra Schneider Electric brukes «frakoblingsenhet» som et generelt begrep som dekker effektbrytere eller lastbrytere, da plasseringen av disse kan variere etter konfigurasjonen. Detaljer om den enkelte konfigurasjonen finner du i det elektriske diagrammet og/eller ved å lese symbolet foran på hver frakoblingsenhet.

Parallellsystem – enkel forsyningskilde (én intern
svitsj)

Parallellsystem – to forsyningskilder (én intern
lastbryter)

UPS med fire interne svitsjer

UIB Frakoblingsenhet for enhetens inngang
SSIB Frakoblingsenhet for statisk svitsj-inngang
UOB Frakoblingsenhet for enhetens utgang
SIB Frakoblingsenhet for systemisolasjon
BIB Frakoblingsenhet for bypassinngang
MIB Frakoblingsenhet for hovedinngang
BB Frakoblingsenhet for batteri
MBB Frakoblingsenhet for vedlikeholdsbypass
Ext. MBB Frakoblingsenhet for ekstern vedlikeholdsbypass
MERK: I litteratur fra Schneider Electric brukes «frakoblingsenhet» som et generelt begrep som dekker effektbrytere eller lastbrytere, da plasseringen av disse kan variere etter konfigurasjonen. Detaljer om den enkelte konfigurasjonen finner du i det elektriske diagrammet og/eller ved å lese symbolet foran på hver frakoblingsenhet.

UPSen støtter opptil 4 UPS-enheter i parallell for kapasitet og opptil 3+1 UPS-enheter i parallell for redundans.

Parallellsystem – enkel forsyningskilde (fire interne lastbrytere)

Parallellsystem – to forsyningskilder (fire interne lastbrytere)

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.