990-91580E-023

Modelliste

  • Easy UPS 3-Phase Modular 50 kW utvidbar til 250 kW 400 V, 1 lastbryter, for eksterne batterier (EMUPS50K250QBH)

  • Easy UPS 3-Phase Modular 50 kW utvidbar til 250 kW 400 V, 4 lastbrytere, for eksterne batterier (EMUPS50K250PBH)

  • Easy UPS 3-Phase Modular 50 kW utvidbar til 250 kW 400 V, 1 lastbryter, for eksterne batterier, oppstart 5x8 (EMUPS50K250QBHS)

  • Easy UPS 3-Phase Modular 50 kW utvidbar til 250 kW 400 V, 4 lastbrytere, for eksterne batterier, oppstart 5x8 (EMUPS50K250PBHS)

  • Easy UPS 3-Phase Modular 50 kW utvidbar til 250 kW 400 V hvit, 1 lastbryter, for eksterne batterier (EMUPS50K250PWH)

  • Easy UPS 3-Phase Modular 50 kW utvidbar til 250 kW 400 V hvit, 4 lastbrytere, for eksterne batterier (EMUPS50K250QWH)

MERK: 50 kW strømmoduler (EMPM50KH) kjøpes separat for klassifiseringer over 50 kW.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.