990-91580E-023

Signaltilkoblingsterminaler

Oversikt over signalkoplingsterminalene i UPSen

  1. Fjernoppstilt EPO (J6600)

  2. Displayport (for intern bruk)

  3. USB-port (for service)

  4. Tunerport (for service)

  5. Modbusport

  6. Batteritemperatursensor (J3008)

  7. Inngangskontakter (J3009)

  8. Utgangsreléer (J3001)

  9. PBUS2

  10. PBUS1

  11. Nettverksstyringskort (NMC) spor 1

  12. Nettverksstyringskort (NMC) spor 2

  13. Tilbakematingsrelé og synkroniseringsutgangsrelé (J8310)

  14. Meldekontakter 1 (J8302)

  15. Meldekontakter 2 (J8303)

  16. Meldekontakter for batterifrakoblingsenhet (J8304)

  17. Meldekontakter for IMB og RIMB (J8305)

  18. Synkroniseringsinngang (J8300)

  19. Utløser for batterifrakoblingsenhet (J8301)

  20. IM1-spor for intelligensmodul

  21. IM2-spor for intelligensmodul

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene og før Class 2/SELV-kablene (A til L) separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene (M til S). Non-Class 2-/non-SELV-kabler bør være klassifisert for 600 V.
MERK: Anbefalt størrelse på signalkablene er 0,5mm2.
MERK: Ikke kople fra signalterminalene for hånd. Sørg for å bruke verktøyet (TME12560) i tilbehørsposen til å kople fra signalterminalene. Sørg for å sette de to radene med terminaler tilbake til opprinnelig posisjon: de grå terminalene i øvre rad og de grønne terminalene i nedre.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.