990-91580E-023

Konfigurerbare inngangskontakter og utgangsreléer

Inngangskontakter

Fire inngangskontakter er tilgjengelige. De kan konfigureres for å indikere en bestemt hendelse via displayet .

Inngangskontaktene støtter 24 VDC 10 mA. Alle tilkoplede kretser må ha samme 0 V-referanse.

Navn Beskrivelse Plassering på kretskort 640-02383
IN _1 (inngangskontakt 1) Konfigurerbar inngangskontakt Terminal J3009, 1-2
IN _2 (inngangskontakt 2) Terminal J3009, 3-4
IN _3 (inngangskontakt 3) Terminal J3009, 5-6
IN _4 (inngangskontakt 4) Terminal J3009, 7-8

Utgangsreleer

Fem utganger er tilgjengelige. De kan konfigureres til å aktiveres ved en eller flere hendelser via displayet.

Utgangsreléene støtter 24 VAC/VDC 1 A. Alle eksterne kretser må ha en sikring med maksimum 1 A hurtigsikringer.

Navn Beskrivelse Plassering på kretskort 640-02383
OUT _1 (utgangsrelé 1) Konfigurerbar utgangsrelé Terminal J3001, 1 (Comm), 9 (NO), 2 (NC)
OUT _2 (utgangsrelé 2) Terminal J3001, 10 (Comm), 3 (NO), 11 (NC)
OUT _3 (utgangsrelé 3) Terminal J3001, 4 (Comm), 12 (NO), 5 (NC)
OUT _4 (utgangsrelé 4) Terminal J3001, 13 (Comm), 6 (NO), 14 (NC)
OUT _5 (utgangsrelé 5) Terminal J3001, 7 (Comm), 15 (NO), 8 (NC)
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.