990-91580E-023

Konfigurasjonsalternativer

  • Kompakt design, høy tetthetsteknologi og modulær arkitektur

  • Utskifting av strømmodul i hvilken som helst driftsmodus (Live Swap)*

  • En eller to forsyningskilder

  • Standard øvre kabelinnføring. Nedre kabelinnføring tilgjengelig med kabinett for nedre kabelinnføring og dybdeadapter installert.

  • ECO-modus

  • EcoStruxure IT-kompatibel

  • Redundant intelligensmodulkontroller

  • Redundant nettverksstyringskort

  • Kompatibel med generator

  • Fleksibel reduksjon av strømmodul

  • Opptil 4+0 UPS-enheter i parallell for kapasitet

  • Opptil 3+1 UPS-enheter i parallell for redundans

  • Kompatibilitet med litiumbatterier

  • Felles batteri i parallellsystem

  • LCD-berøringsskjerm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?