990-91580E-023

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur 0 °C til 50 °C med lastreduksjon over 40 °C.* -25 °C til 55 °C
Relativ fuktighet 0–95 % ikke-kondenserende 0–95 % ikke-kondenserende
Høyde Konstruert for bruk i 0–3000 m høyde.

Lastreduksjon kreves fra 1000–3000 m med tvungen luftavkjøling:
Opptil 1000 m: 1,000
Inntil 1500 m: 0,975
Inntil 2000 m: 0,950
Opptil 2500 m: 0,925
Opptil 3000 m: 0,900
 
Hørbar støy*

68 dB ved 70 % last

74 dB ved 100 % last

Beskyttelsesklasse IP20
Farge Svart
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.