990-91580E-023

Kommunikasjon og administrasjon

Lokalnett (LAN) 1 Gbps – 1 port som standard
Modbus Modbus (SCADA)
Utgangsreleer Konfigurerbar 5 x SELV
Inngangskontakter Konfigurerbar 4 x SELV
Standard kontrollpanel 7-tommers berøringsskjerm
Lydalarm Ja
Nødstopp (EPO) Alternativer:
  • Normalt lukket (NC) med 24 VDC ekstern forsyning

  • Normalt åpen (NO) med 24 VDC ekstern forsyning

  • Normalt lukket (NC)/Normalt åpen (NO)

  • Normalt åpen (NO)

  • Normalt lukket (NC)

Eksternt svitsjutstyr For UPS med én intern lastbryter
UIB
UOB
SSIB
Ext. MBB
SIB
BB
For UPS med fire interne lastbrytere:
Ext. MBB
SIB
BB
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.