990-91580E-025

Zgodność z normami

Zasady bezpieczeństwa IEC 62040-1:2017, Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) IEC 62040-2:2016, Wydanie 3.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 2.: Wymaganie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
IEC 62040-2:2005-10, Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 2.: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Wydajność IEC 62040-3: 2021-03, Wydanie 3.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 3: Metoda wyliczania wydajności i wymagań testowych.
Transport IEC TR 60721-4-2: 2001 Poziom 2M2
Stopień zanieczyszczenia 2
Kategoria przepięciowa III
System uziemienia

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT

Klasa ochrony I
Ochrona przed łukiem elektrycznym IEC TR 61641: Wydanie 2014 3.0
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.