990-91580E-017

Conformità

Sicurezza IEC 62040-1: 2017, Edizione 2.0, Gruppi di continuità (UPS) - Parte 1: Requisiti di sicurezza
CEM IEC 62040-2:2016, Edizione 3.0, Gruppi di continuità (UPS) – Parte 2: Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM).
IEC 62040-2:2005-10, Edizione 2.0, Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 2: Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM)
Prestazioni IEC 62040-3: 2021-03, Edizione 3.0, Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 3: Metodi di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova
Trasporto IEC TR 60721-4-2: 2001 Livello 2M2
Livello di inquinamento 2
Categoria di sovratensione III
Sistema di messa a terra

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT

Classe di protezione I
Sicurezza contro gli archi elettrici IEC TR 61641: 2014 Edizione 3.0
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.