990-91580D-012

Conformité

Sécurité CEI 62040-1:2017, édition 2.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1 : Règles de sécurité
CEM CEI 62040-2:2016, édition 3.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 2 : Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM).
CEI 62040-2:2005-10, édition 2.0, alimentations sans interruption (ASI) – Partie 2 : Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM)
Performances CEI 62040-3 : 2021-03, édition 3.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais
Transport CEI TR 60721-4-2 : 2001, niveau 2M2
Degré de pollution 2
Catégorie de surtension III
Système de mise à la terre

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT

Catégorie de protection I
Sécurité en cas d'arc électrique CEI TR 61641 : 2014, édition 3.0
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.