990-91580D-012

Communication et gestion

Réseau local 1 Gbps - 1 port par défaut
Modbus Modbus (SCADA)
Relais de sortie 5 x TBTS configurables
Contacts en entrée 4 x TBTS configurables
Afficheur de contrôle standard Écran tactile 7 pouces
Alarme sonore Oui
Mise hors tension d'urgence (EPO) Options :
  • Normalement fermé (NF) avec alimentation externe 24 V CC

  • Normalement ouvert (NO) avec alimentation externe 24 V CC

  • Normalement fermé (NF)/Normalement ouvert (NO)

  • Normalement ouvert (NO)

  • Normalement fermé (NF)

Dispositif de bypass externe Pour une ASI avec un interrupteur interne :
UIB
UOB
SSIB
Ext. MBB
SIB
BB
Pour une ASI avec quatre interrupteurs internes :
Ext. MBB
SIB
BB
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.