990-91580E-025

Komunikacja i zarządzanie

Lokalna sieć komputerowa 1 Gbps – domyślnie 1 port
Modbus Magistrala Modbus (SCADA)
Przekaźniki wyjściowe 5 x konfigurowalny obwód SELV
Styki wejściowe 4 x konfigurowalny obwód SELV
Standardowy panel sterowania 7-calowy wyświetlacz dotykowy
Alarm dźwiękowy Tak
Awaryjne wyłączanie zasilania (wyłącznik EPO) Wyposażenie opcjonalne:
  • Normalnie zamknięty (NC) z zasilaniem zewnętrznym 24 VDC

  • Normalnie otwarty (NO) z zasilaniem zewnętrznym 24 VDC

  • Normalnie zamknięty (NC)/ Normalnie otwarty (NO)

  • Normalnie otwarty (NO)

  • Normalnie zamknięty (NC)

Rozdzielnica zewnętrzna W zasilaczach UPS z jednym przełącznikiem wewnętrznym:
UIB
UOB
SSIB
Zew. MBB
SIB
BB
W zasilaczach UPS z czterema wewnętrznymi przełącznikami:
Zew. MBB
SIB
BB
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.