990-91580E-017

Comunicazione e gestione

Local Area Network 1 Gbps – 1 porta per impostazione predefinita
Modbus Modbus (SCADA)
Relè d'uscita 5 x SELV configurabili
Contatti di ingresso 4 x SELV configurabili
Pannello di controllo standard Display touchscreen da 7 pollici
Allarme acustico
Spegnimento di emergenza (EPO) Opzioni:
  • Normalmente chiuso (NC) con alimentazione esterna a 24 VCC

  • Normalmente aperto (NO) con alimentazione esterna a 24 VCC

  • Normalmente chiuso (NC)/Normalmente aperto (NO)

  • Normalmente aperto (NO)

  • Normalmente chiuso (NC)

Quadro elettrico esterno Per UPS con un interruttore interno:
UIB
UOB
SSIB
Est. MBB
SIB
BB
Per UPS con quattro interruttori interni:
Ext. MBB
SIB
BB
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.