990-91580E-017

Contatti d'ingresso e relè d'uscita configurabili

Contatti d'ingresso

Sono disponibili quattro contatti di ingresso che possono essere configurati per indicare un determinato evento tramite il display.

I contatti di ingresso supportano 24 VCC a 10 mA. Tutti i circuiti connessi devono avere la stesso riferimento 0 V.

Nome Descrizione Posizione sulla scheda 640-02383
IN _1 (contatto di ingresso 1) Contatto di ingresso configurabile Terminale J3009, 1-2
IN _2 (contatto di ingresso 2) Terminale J3009, 3-4
IN _3 (contatto di ingresso 3) Terminale J3009, 5-6
IN _4 (contatto di ingresso 4) Connettore J3009, 7-8

Relè d'uscita

Sono disponibili cinque relè di uscita che possono essere configurati per attivarsi in corrispondenza di uno o più eventi tramite il display.

I relè di uscita supportano 24 VCA/VCC a 1 A. Tutti i circuiti esterni devono essere dotati di fusibili ad azione rapida di massimo 1 A.

Nome Descrizione Posizione sulla scheda 640-02383
OUT _1 (relè di uscita 1) Relè di uscita configurabile Connettore J3001, 1 (Comm), 9 (NO), 2 (NC)
OUT _2 (relè di uscita 2) Connettore J3001, 10 (Comm), 3 (NO), 11 (NC)
OUT _3 (relè di uscita 3) Connettore J3001, 4 (Comm), 12 (NO), 5 (NC)
OUT _4 (relè di uscita 4) Connettore J3001, 13 (Comm), 6 (NO), 14 (NC)
OUT _5 (relè di uscita 5) Connettore J3001, 7 (Comm), 15 (NO), 8 (NC)
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.