990-91580E-025

Konfigurowalne styki wejściowe i przekaźniki wyjściowe

Styki wejściowe

Dostępne są cztery styki wejściowe i można je skonfigurować w celu wskazywania danego wydarzenia na wyświetlaczu.

Styki wejściowe obsługują napięcie 24 VDC 10 mA. Wszystkie podłączone obwody muszą mieć to samo napięcie odniesienia 0 V.

Nazwa Opis Lokalizacja na płycie 640-02383
IN _1 (Styk wejściowy 1) Konfigurowalny styk wejściowy Zacisk J3009, 1-2
IN _2 (Styk wejściowy 2) Zacisk J3009, 3-4
IN _3 (Styk wejściowy 3) Zacisk J3009, 5-6
IN _4 (Styk wejściowy 4) Zacisk J3009, 7-8

Przekaźniki wyjściowe

Dostępnych jest pięć przekaźników wyjściowych i można je skonfigurować w celu aktywacji w wypadku co najmniej jednego wydarzenia za pośrednictwem wyświetlacza.

Przekaźniki wyjściowe obsługują napięcie 24 VAC/VDC 1 A. Wszystkie zewnętrzne obwody muszą być zabezpieczone szybko działającymi bezpiecznikami 1 A o maksymalnym natężeniu.

Nazwa Opis Lokalizacja na płycie 640-02383
OUT _1 (Przekaźnik wyjściowy 1) Konfigurowalny przekaźnik wyjścia Zacisk J3001, 1 (Comm), 9 (NO), 2 (NC)
OUT _2 (Przekaźnik wyjściowy 2) Zacisk J3001, 10 (Comm), 3 (NO), 11 (NC)
OUT _3 (Przekaźnik wyjściowy 3) Zacisk J3001, 4 (Comm), 12 (NO), 5 (NC)
OUT _4 (Przekaźnik wyjściowy 4) Zacisk J3001, 13 (Comm), 6 (NO), 14 (NC)
OUT _5 (Przekaźnik wyjściowy 5) Zacisk J3001, 7 (Comm), 15 (NO), 8 (NC)
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.