990-91580D-012

Options de configuration

  • Alimentation secteur simple ou alimentation secteur double

  • Entrée des câbles par le haut par défaut. Entrée des câbles par le bas disponible avec l'armoire à entrée par le bas installée.

  • Mode ECO

  • Compatibilité avec EcoStruxure IT

  • Compatibilité avec un groupe électrogène

  • Jusqu'à 4+0 ASI en parallèle pour la capacité

  • Jusqu'à 3+1 ASI en parallèle pour la redondance

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.