990-91580E-017

Opzioni di configurazione

  • Design compatto, tecnologia ad alta densità e architettura modulare

  • Sostituzione del modulo di potenza in qualsiasi modalità operativa (Live Swap)*

  • Rete di alimentazione singola o doppia

  • Ingresso cavi superiore predefinito. L'ingresso dei cavi dal basso è disponibile con l'armadio con ingresso dal basso o l'adattatore di profondità installato.

  • Modalità ECO

  • Compatibile con EcoStruxure IT

  • Controller di intelligenza ridondante

  • Scheda di gestione della rete ridondante

  • Compatibilità con generatori

  • Declassamento flessibile del modulo di potenza

  • Fino a 4 + 0 UPS in parallelo per capacità

  • Fino a 3 + 1 UPS in parallelo per ridondanza

  • Compatibilità con le batterie al litio

  • Batteria comune in sistema parallelo

  • LCD touchscreen

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.