990-91580E-025

Opcje konfiguracji

  • Kompaktowa konstrukcja, technologia wysokiej gęstości i modułowa struktura

  • Wymiana modułu zasilania w każdym trybie pracy (Live Swap)*

  • Pojedyncze lub podwójne zasilanie

  • Domyślnie górne podejście kablowe. Dolne podejście kablowe jest możliwe po zainstalowaniu szafy z wejściem dolnym lub adaptera głębokościowego.

  • Tryb EKO

  • Zgodność z EcoStruxure IT

  • Nadmiarowy sterownik

  • Nadmiarowa karta sieciowa

  • Zgodność z generatorami

  • Elastyczne obniżanie mocy modułu zasilania

  • Do 4+0 zasilaczy UPS pracujących równolegle dla pojemności

  • Do 3+1 zasilaczy UPS pracujących równolegle dla nadmiarowości

  • Zgodność z bateriami litowymi

  • Wspólna bateria w układzie równoległym

  • Dotykowy ekran LCD

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.