990-91580E-017

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 50 °C con declassamento del carico al di sopra dei 40 °C* Da -25 °C a 55 °C
Umidità relativa 0-95% senza condensa 0-95% senza condensa
Altitudine Progettato per funzionare a un'altitudine compresa tra 0 e 3000 m.

Declassamento richiesto da 1000 a 3000 m con raffreddamento ad aria forzata:
Fino a 1000 m: 1,000
Fino a 1500 m: 0,975
Fino a 2000 m: 0,950
Fino a 2500 m: 0,925
Fino a 3000 m: 0,900
 
Rumore udibile*

68 dB con carico del 70%

74 dB con carico del 100%

Classe di protezione IP20
Colore Nero
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.