990-91580D-012

Environnement

  En fonctionnement Stockage
Température 0 °C à 50 °C avec déclassement de la charge à une température dépassant 40 °C* -25 °C à 55 °C
Humidité relative 0 à 95 % sans condensation 0 à 95 % sans condensation
Altitude Conçu pour fonctionner à une altitude comprise entre 0 et 3 000 m.

Déclassement requis de 1 000 à 3 000 m avec refroidissement forcé :
Jusqu'à 1 000 m : 1,000
Jusqu'à 1 500 m : 0,975
Jusqu'à 2 000 m : 0,950
Jusqu'à 2 500 m : 0,925
Jusqu'à 3 000 m : 0,900
 
Bruit audible *

68 dB à 70 % de la charge

74 dB à 100 % de la charge

Catégorie de protection IP20
Couleur Noir
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.