990-91580E-017

Elenco modelli

  • Easy UPS 3-Phase Modular 50 kW scalabile a 250 kW 400 V, 1 interruttore, per batterie esterne (EMUPS50K250QBH)

  • Easy UPS 3-Phase Modular 50 kW scalabile a 250 kW 400 V, 4 interruttori, per batterie esterne (EMUPS50K250PBH)

  • Easy UPS 3-Phase Modular 50 kW scalabile a 250 kW 400 V, 1 interruttore, per batterie esterne, avvio 5x8 (EMUPS50K250QBHS)

  • Easy UPS 3-Phase Modular 50 kW scalabile a 250 kW 400 V, 4 interruttori, per batterie esterne, avvio 5x8 (EMUPS50K250PBHS)

  • Easy UPS 3-Phase Modular 50 kW scalabile a 250 kW 400 V bianco, 1 interruttore, per batterie esterne (EMUPS50K250PWH)

  • Easy UPS 3-Phase Modular 50 kW scalabile a 250 kW 400 V bianco, 4 interruttori, per batterie esterne (EMUPS50K250QWH)

NOTA: i moduli di potenza da 50 kW (EMPM50KH) sono acquistabili separatamente per potenze superiori a 50 kW.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.