990-91580E-025

Lista modeli

  • Zasilacz Easy UPS 3-Phase Modular, 50 kW skalowalny do 250 kW 400 V, 1 przełącznik, do baterii zewnętrznych (EMUPS50K250QBH)

  • Zasilacz Easy UPS 3-Phase Modular, 50 kW skalowalny do 250 kW 400 V, 4 przełączniki, do baterii zewnętrznych (EMUPS50K250PBH)

  • Zasilacz Easy UPS 3-Phase Modular, 50 kW skalowalny do 250 kW 400 V, 1 przełącznik, do baterii zewnętrznych, rozruch 5x8 (EMUPS50K250QBHS)

  • Zasilacz Easy UPS 3-Phase Modular, 50 kW skalowalny do 250 kW 400 V, 4 przełączniki, do baterii zewnętrznych, rozruch 5x8 (EMUPS50K250PBHS)

  • Zasilacz Easy UPS 3-Phase Modular, 50 kW skalowalny do 250 kW 400 V, biały, 1 przełącznik, do baterii zewnętrznych (EMUPS50K250PWH)

  • Zasilacz Easy UPS 3-Phase Modular, 50 kW skalowalny do 250 kW 400 V, biały, 4 przełączniki, do baterii zewnętrznych (EMUPS50K250QWH)

UWAGA: Moduły zasilania 50 kW (EMPM50KH) dla uzyskania mocy wyjściowej powyżej 50 kW.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.