990-91580D-012

Liste des modèles

  • Easy UPS 3-Phase Modular 50 kW évolutive jusqu'à 250 kW 400 V, 1 interrupteur, pour batteries externes (EMUPS50K250QBH)

  • Easy UPS 3-Phase Modular 50 kW évolutive jusqu'à 250 kW 400 V, 4 interrupteurs, pour batteries externes (EMUPS50K250PBH)

  • Easy UPS 3-Phase Modular 50 kW évolutive jusqu'à 250 kW 400 V, 1 interrupteur, pour batteries externes, mise en service 5x8 (EMUPS50K250QBHS)

  • Easy UPS 3-Phase Modular 50 kW évolutive jusqu'à 250 kW 400 V, 4 interrupteurs, pour batteries externes, mise en service 5x8 (EMUPS50K250PBHS)

NOTE: Les modules de puissance de 50 kW (EMPM50KH) sont vendus séparément pour les puissances supérieures à 50 kW.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.