990-91079J-006

Modos de funcionamiento

Modo normal

El SAI suministra alimentación desde la red eléctrica a la carga conectada. La unidad SAI convierte el suministro eléctrico en energía acondicionada para la carga conectada mientras se recargan las baterías (carga de flotación o carga rápida).

Estados de los LED

Flujo de energía eléctrica

Modo batería

El SAI se transfiere a modo batería si falla el suministro eléctrico de la red. El SAI proporciona alimentación a la carga conectada desde las baterías durante un período determinado. Cuando se restablece el suministro eléctrico de la red, el SAI vuelve al modo normal.

Estados de los LED

Modo en derivación estática

El SAI alimenta la carga con energía eléctrica desde la fuente de derivación. Si no se cumplen las condiciones para un modo normal o un modo batería, la carga se transfiere del inversor a la fuente de derivación sin interrumpir la alimentación de la carga.

Estados de los LED

Flujo de energía eléctrica

Modo en derivación de mantenimiento

En modo de derivación de mantenimiento, el suministro de la red eléctrica se hace a través del MBB externo a la carga. En modo de derivación de mantenimiento, la autonomía de la batería no está disponible.

Estados de los LED

Flujo de energía eléctrica

Modo ECO

En modo ECO, el SAI se configura para usar la derivación estática como modo de funcionamiento preferido en circunstancias predefinidas. El inversor está en espera en modo ECO. En caso de interrupción de la red eléctrica, el SAI se transfiere a modo batería y la carga se alimenta desde el inversor.

NOTA: Este modo está desactivado de forma predeterminada. Póngase en contacto con Schneider Electric para activarlo. Si el modo ECO está activado, no podrá salir de este modo de funcionamiento utilizando la pantalla. Póngase también en contacto con Schneider Electric para obtener ayuda.

Estados de los LED

Flujo de energía eléctrica

Modo Autostart (Inicio automático)

La baterías acabarán descargándose si la interrupción de la red eléctrica tiene una duración superior al tiempo de autonomía de la batería. Si el SAI se configura para iniciarse automáticamente al final de la descarga, el sistema se reiniciará de forma automática tras un período de retardo cuando se restablezca el suministro eléctrico.

NOTA: Si está desactivado, el inversor y la derivación no se reiniciarán de manera automática cuando se restablece el suministro eléctrico.

Modo de convertidor de frecuencia

En el modo de convertidor de frecuencia, el SAI presenta una frecuencia de salida estable (a 50 o 60 Hz) y el conmutador de derivación estática no está disponible.

AVISO
RIESGO DE DAÑO EN EL EQUIPO O DE CAÍDA DE LA CARGA
En el modo de convertidor de frecuencia, el SAI no puede operar en modo de derivación estática ni en modo de derivación de mantenimiento. Antes de transferir el SAI al modo de convertidor de frecuencia, debe ponerse en contacto con un partner de servicio autorizado de Schneider Electric para asegurarse de que
  • el SSIB y el MBB estén en la posición OFF (abiertos). Schneider Electric recomienda encarecidamente bloquearlos con un candado disponible a través de Schneider Electric
  • no hay cables conectados a los terminales de derivación
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Estados de los LED

Flujo de energía eléctrica

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.