990-91079J-006

Poner en marcha y agregar un SAI a un sistema en paralelo en funcionamiento

Use este procedimiento para poner en marcha un SAI y agregarlo a un sistema en paralelo en funcionamiento.

IMPORTANTE: Antes de poder añadir un SAI a un sistema en paralelo, Schneider Electric debe configurar dicho sistema.

  1. En el nuevo SAI, compruebe lo siguiente:
    • Todos los disyuntores del SAI (de entrada de unidad o UIB, de entrada del conmutador estático o SSIB y de salida de unidad o UOB) y el disyuntor de salida de unidad externo (UOB ext.) están en la posición ON (cerrados).

    • Los disyuntores de batería están en la posición OFF (abiertos).

  2. Coloque el disyuntor de salida de unidad externo (UOB ext.) del SAI en la posición ON (cerrado).
  3. Coloque el disyuntor de entrada de la red eléctrica principal (MIB) y el disyuntor de entrada de derivación (BIB) del SAI en la posición (cerrados).

    La pantalla se enciende y se muestra la pantalla de inicio.

    Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:

  4. Cuando el LED del rectificador emite una luz verde continua, el SAI se transfiere al modo de derivación estática.

    Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:

  5. Cuando el LED del inversor emite una luz verde continua, el SAI se transfiere automáticamente del modo de derivación estática al modo normal y se agrega al sistema en paralelo en funcionamiento.

    Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:

  6. Coloque el disyuntor o los disyuntores de la batería del SAI (BB) en la posición ON (cerrados).

    Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:

  7. Verifique que la carga esté correctamente compartida entre las unidades SAI en paralelo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.