Transferir un SAI unitario del modo normal al modo de derivación de mantenimiento
Nota |
---|
Antes de efectuar este procedimiento, compruebe el estado
del sistema, que la derivación funcione correctamente y que se
haya sincronizado con el inversor.
|
-
En la pantalla, seleccione
; a continuación, seleccione .
-
Retire la cubierta del disyuntor de derivación de
mantenimiento MBB. Consulte Ubicación de los disyuntores.
NOTA: Cuando se retira la cubierta del MBB, el sistema se transfiere automáticamente al modo de derivación de mantenimiento.
-
Coloque el disyuntor de derivación de mantenimiento
(MBB) en la posición ON (cerrado).
La carga ahora se alimenta mediante el disyuntor de derivación de mantenimiento.
- Coloque el disyuntor o los disyuntores de la batería (BB) en la posición OFF (abiertos).
- Coloque el disyuntor de entrada de unidad (UIB) en la posición OFF (cerrado).
- Coloque el disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB) en la posición OFF (abierto).
- Coloque el disyuntor de salida de unidad (UOB) en la posición ON (abierto).
-
Para el SAI con baterías internas, desconecte todas
las baterías en la parte frontal del SAI.
PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico- Espere al menos 5 minutos antes de retirar la cubierta del SAI después de que se haya apagado la pantalla para permitir que los condensadores se descarguen por completo.
- Mida siempre para detectar si hay tensiones eléctricas peligrosas en todos los terminales antes de trabajar en el SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.