990-91079J-006

Definir la configuración del SAI

AVISO
riesgo de daños en el equipo
Solo el personal capacitado que haya asistido al curso de formación obligatorio podrá llevar a cabo modificaciones en los parámetros del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. En la pantalla, seleccione ; a continuación, seleccione Parámetro.
  2. Escriba la contraseña 3526.
  3. Establezca la tensión de entrada nominal (fase-neutro), la tensión de salida nominal (fase-neutro) y la frecuencia nominal.
    NOTA: Ent nomin FN y Sal nomin FN deben tener la misma tensión.
  4. Reinicie el SAI para activar la configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.