990-91079J-006

Configurar las opciones de la batería

AVISO
riesgo de daños en el equipo
  • Solo el personal capacitado que haya asistido al curso de formación obligatorio podrá llevar a cabo modificaciones en los parámetros del sistema SAI.
  • Los parámetros de la batería deben ajustarse de acuerdo con la instalación real antes de iniciar el SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. En la pantalla, seleccione ; a continuación, seleccione Config bat.
  2. Escriba la contraseña 2334.
  3. Configure las opciones de la batería:
    NOTA: Cuando Ent nomin FN es 115 V, 120 V o 127 V, Núm bat debe ser 20. Cuando Ent nomin FN es 220 V, 230 V o 240 V, Núm bat debe ser 32–40, en función de la configuración de la batería.
    1. Núm bat: establezca el número de bloques de batería en un banco de baterías.
    2. Capac bat (AH): indique la capacidad de la batería (capacidad de bloque de baterías o AH x número de cadenas de baterías).*
    3. % carga en bat: especifique el porcentaje de carga de la batería (entre 1 % y 20 %).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.