990-91079E-006

Realizar una prueba de mantenimiento de batería

Requisito previo:

  • El suministro de derivación debe ajustarse a las especificaciones.

  • La capacidad de batería debe ser superior al 25 %.

La prueba de mantenimiento de batería se efectúa para verificar el estado de las baterías.

En el transcurso de la prueba de mantenimiento de batería, el sistema se transfiere al modo de batería y descarga las baterías hasta provocar la alarma de batería baja.

  1. En la pantalla, seleccione ; a continuación, seleccione Prueba mant.
    NOTA: Si desea detener la prueba de batería manualmente, seleccione Pr de parad.

    Si se supera la prueba de mantenimiento de batería, en el registro constará Mantenimiento batería OK. Si no se supera la prueba de mantenimiento de batería, en el registro constará Mant batería incompleto.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?