990-91079J-006

Descripción general de sistema en paralelo

MIB Disyuntor/interruptor de entrada de la red eléctrica principal
BIB Disyuntor/interruptor de entrada de derivación
UIB Disyuntor/interruptor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor/interruptor de entrada de conmutador estático
UOB Disyuntor/interruptor de salida de unidad
UOB ext. Disyuntor/interruptor de salida de unidad externo
MBB Disyuntor/interruptor de derivación de mantenimiento
MBB ext. Disyuntor/interruptor de derivación externa de mantenimiento
SIB Disyuntor/interruptor de aislamiento del sistema
BB Disyuntor/interruptor de batería
NOTA: Consulte en Apéndice: Detalles del interruptor/disyuntor el tipo de dispositivo de desconexión.
NOTA: En los sistemas en paralelo con un disyuntor de derivación externa de mantenimiento (MBB ext.), los disyuntores/interruptores de derivación de mantenimiento (MBB) deben bloquearse con candado en la posición abierta (OFF).

SAI con baterías externas

SAI con baterías internas

La impedancia de las vías de derivación debe controlarse en un sistema SAI en paralelo. Con funcionamiento en modo derivación, la distribución de carga en paralelo se determina por la impedancia total de la vía de derivación, compuesta de cables, conmutador, conmutador de derivación estática y disposición de los cables.

AVISO
Riesgo de daños en el equipo
Para garantizar un reparto de carga correcto de la carga en funcionamiento en derivación en un sistema en paralelo, se aplican las siguientes recomendaciones:
  • Los cables de derivación deben tener la misma longitud para todos los SAI.
  • Los cables de salida deben tener la misma longitud para todos los SAI.
  • Los cables de entrada deben tener la misma longitud para todos los SAI en un sistema de suministro de red simple principal.
  • Deben seguirse las recomendaciones de disposición de los cables.
  • La reactancia de la disposición de las barras colectoras en el conmutador de derivación/entrada y la aparamenta eléctrica de salida debe ser la misma para todos los SAI.
Si no se siguen las recomendaciones anteriores, podría haber un desequilibrio en el reparto de carga en la derivación y una sobrecarga de SAI individuales.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.