Transferir un SAI unitario del modo de derivación de mantenimiento al modo normal
- Compruebe que:
-
Todos los disyuntores del SAI (de entrada de unidad o UIB, de entrada de conmutador estático o SSIB, y de salida de unidad o UOB) y el disyuntor de salida de unidad externo (UOB ext.) estén en la posición OFF (abiertos).
-
Los disyuntores de batería (BB) estén en la posición OFF (abiertos).
-
El disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) está en la posición ON (cerrado).
-
La tapa del disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) se ha retirado.
-
- Coloque el disyuntor de entrada de conmutador estático
(SSIB) en la posición ON (cerrado).
La pantalla se enciende y se muestra la pantalla de inicio.
- Coloque el disyuntor de salida de unidad (UOB) en la posición
ON (cerrado).
El SAI se inicia en modo de derivación estática.
- Coloque el disyuntor de entrada de unidad (UIB) en la posición
ON (cerrado).
El rectificador arranca suavemente.
- Cuando el LED del rectificador emite una luz verde continua, el inversor se sincroniza con la derivación.
- Coloque el disyuntor o los disyuntores de la batería del SAI (BB) en la posición ON (cerrados).
- Cuando el LED de derivación emita una luz verde continua, coloque el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) en la posición OFF (abierto).
- Vuelva a instalar la tapa en el disyuntor de derivación
de mantenimiento (MBB). Consulte Ubicación de los disyuntores: sistemas de 400 V.NOTA: El sistema no se transferirá al modo normal si no se vuelve a instalar la cubierta del disyuntor de derivación de mantenimiento.
- En la pantalla, seleccione
; a continuación, seleccione .NOTA: El sistema no se transferirá al modo normal si no se vuelve a instalar la cubierta del disyuntor de derivación de mantenimiento y se desactiva la alarma. - Transcurridos unos 60 segundos, el SAI se transferirá automáticamente al modo normal.