990-91079J-006

Transferir un sistema en paralelo del modo normal al modo en derivación de mantenimiento

  1. En todas las pantallas de SAI, seleccione ; a continuación, seleccione Función > A derivación.

    El sistema en paralelo se transferirá al modo de derivación estática.

  2. Coloque el disyuntor de derivación externa de mantenimiento (MBB ext.) en la posición ON (cerrado).

    La carga ahora se alimenta mediante el disyuntor de derivación externa de mantenimiento.

  3. Coloque los disyuntores de batería (BB) de todos los SAI en la posición OFF (abiertos).
  4. Desconecte el relé de batería en la pantalla. Para ello, seleccione el símbolo de la batería y Control del relé de batería ON/OFF, y confirme para apagar el relé de batería. Compruebe que Estado del relé esté apagado.
  5. Abra el disyuntor de batería externo si las baterías externas están conectadas.
  6. Coloque los disyuntores de entrada de la red eléctrica principal (MIB) y los disyuntores de entrada de derivación (BIB) de todos los SAI en la posición OFF (abiertos).
  7. Coloque el disyuntor de aislamiento del sistema (SIB) en la posición OFF (abierto).
  8. Para el SAI con baterías internas, desconecte todas las baterías en la parte frontal del SAI.
    PELIGRO
    peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    • Espere al menos 5 minutos antes de retirar la cubierta del SAI después de que se haya apagado la pantalla para permitir que los condensadores se descarguen por completo.
    • Mida siempre para detectar si hay tensiones eléctricas peligrosas en todos los terminales antes de trabajar en el SAI.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?