990-91079J-037

执行电池维护测试

注意
小心设备损坏
请勿在未连接负载的情况下执行电池维护测试。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

前提条件:

  • 旁路电源必须在规格范围内。

  • 电池电量必须在 25% 以上。

电池维护测试用于测试电池的状态。

在电池维护测试期间,系统会切换至电池模式,并将电池放电至电池低压警报水平。

  1. 在显示屏上,选择,然后选择电池维护测试
    注: 如果想要手动停止电池自检测试,请选择终止测试

    如果电池维护测试通过,系统会在日志中记录电池维护成功。如果电池维护测试未通过,系统会在日志中记录电池维护测试失败

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.