990-91079J-037

设置 UPS 设置

注意
小心设备损坏
只有接受过必要培训课程的人员才能修改 UPS 系统参数。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 在显示屏上,选择,然后选择设置
  2. 输入密码 3526
  3. 设置额定输入电压(相线 - 零线)、额定输出电压(相线 - 零线)和额定频率。
    注: 输入相电压输出相电压的额定值必须相同。
  4. 重新启动 UPS 以激活设置。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.