990-91079G-012

Configuration des paramètres de l'ASI

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Seul le personnel qualifié et dûment formé est habilité à modifier les paramètres du système d'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Sur l'affichage, sélectionnez , puis sélectionnez Paramètre.
  2. Entrez le mot de passe 3526.
  3. Définissez la tension d'entrée nominale (phase-neutre), la tension de sortie nominale (phase-neutre) et la fréquence nominale.
    NOTE: L'Entr nom. PN et la Sort nom. PN doivent avoir la même tension.
  4. Redémarrez l'ASI pour activer les paramètres.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.