990-91079J-017

Avvio e aggiunta di un'unità UPS a un sistema in parallelo in funzione

Questa procedura consente di avviare un'unità UPS e di aggiungerla a un sistema in parallelo in funzione.

IMPORTANTE: Prima di poter aggiungere un UPS a un sistema in parallelo, il sistema in parallelo deve essere configurato da Schneider Electric.

  1. Sul nuovo UPS verificare che:
    • tutti gli interruttori UPS (interruttore di ingresso unità UIB, interruttore ingresso commutatore statico SSIB e interruttore di uscita unità UOB) e l'interruttore di uscita unità esterno Ext. UOB si trovino in posizione di accensione (chiuso)

    • gli interruttori delle batterie BB si trovino in posizione di spegnimento (aperto)

  2. Portare l'interruttore di uscita unità esterna Ext. UOB dell'UPS in posizione di accensione (chiuso).
  3. Portare l'interruttore dell'ingresso dell'alimentazione di rete MIB e l'interruttore dell'ingresso di bypass BIB dell'UPS in posizione di accensione (chiuso).

    Il display si accende e viene visualizzata la schermata principale.

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come di seguito:

  4. Quando il LED del raddrizzatore diventa di colore verde fisso, l'UPS esegue il trasferimento alla modalità di bypass statico.

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come di seguito:

  5. Quando il LED dell'inverter diventa di colore verde fisso, l'UPS effettua automaticamente il trasferimento dalla modalità di bypass statico a quella normale e unisce il sistema in parallelo in funzione.

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come di seguito:

  6. Portare l'interruttore delle batterie (BB) dell'UPS in posizione di accensione (chiuso).

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come di seguito:

  7. Verificare la condivisione corretta del carico tra le unità UPS in parallelo.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.