990-91079G-012

Démarrer et ajouter une ASI à un système parallèle en cours de fonctionnement

Cette procédure permet de démarrer une ASI et de l'ajouter à un système parallèle en cours de fonctionnement.

IMPORTANT: Avant de pouvoir ajouter une ASI à un système parallèle, ce dernier doit être configuré par Schneider Electric.

  1. Sur la nouvelle ASI, vérifiez ce qui suit :
    • l'ensemble des disjoncteurs de l'ASI (disjoncteur d'entrée de l'unité UIB, disjoncteur d'entrée du commutateur statique SSIB et disjoncteur de sortie de l'unité UOB) et le disjoncteur de sortie de l'unité Ext. UOB sont fermés.

    • le/les disjoncteur(s) batterie BB sont ouverts.

  2. Fermez le disjoncteur de sortie de l'unité externe Ext. UOB de l'ASI.
  3. Fermez le disjoncteur d'entrée secteur MIB et le disjoncteur d'entrée bypass BIB de l'ASI.

    L'affichage s'allume et l'écran d'accueil s'affiche.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

  4. Lorsque la LED verte de redresseur s'allume de manière continue, l'ASI passe en mode bypass statique.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

  5. Lorsque la LED verte de l'onduleur est allumée de manière continue, l'ASI passe automatiquement du mode bypass statique au mode normal et rejoint le système parallèle en cours de fonctionnement.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

  6. Fermez le(s) disjoncteur(s) batterie BB de l'ASI.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

  7. Vérifiez que la charge est partagée correctement entre les ASI parallèles.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.