990-91079J-017

Sostituzione del filtro antipolvere

  1. Sollevare il pannello anteriore dell'armadio UPS.
    NOTA: Prestare attenzione a non scollegare il cavo sulla parte posteriore del pannello anteriore.
  2. Allentare le viti e rimuovere le staffe in metallo e la scatola manuale.

    UPS per batterie esterne

    UPS con batterie interne

  3. Sostituire il filtro antipolvere.

    UPS per batterie esterne

    UPS con batterie interne

  4. Reinstallare le staffe in metallo e fissarle con le viti.
  5. Reinstallare il pannello anteriore.
  6. Reimpostare l'orario del filtro antipolvere sul display. Consultare Impostazione del Life Cycle Monitoring per ulteriori informazioni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.