990-91079J-017

Trasferimento di un UPS singolo da modalità in bypass di manutenzione a modalità normale

  1. Verificare che:
    • tutti gli interruttori UPS (interruttore di ingresso unità (UIB), interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) e interruttore di uscita unità (UOB)) e l'interruttore di uscita unità esterno Ext. UOB si trovino in posizione di spegnimento (aperto).

    • gli interruttori delle batterie BB si trovino in posizione di spegnimento (aperti).

    • il sezionatore bypass di manutenzione (MBB) sia in posizione di accensione (chiuso).

    • il coperchio del sezionatore bypass di manutenzione (MBB) sia stato rimosso.

  2. Portare l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) in posizione di accensione (chiuso).

    Il display si accende e viene visualizzata la schermata principale.

  3. Portare l'interruttore di uscita unità (UOB) in posizione di accensione (chiuso).

    L'UPS si avvia in modalità bypass statico.

  4. Portare l'interruttore di ingresso unità (UIB) in posizione di accensione (chiuso).

    Il raddrizzatore esegue la rampa d'avvio.

  5. Quando il LED del raddrizzatore diventa di colore verde fisso, l'inverter esegue la sincronizzazione con il bypass.
  6. Portare l'interruttore delle batterie (BB) in posizione di accensione (chiuso).
  7. Quando il LED di bypass è verde fisso, portare il sezionatore bypass di manutenzione (MBB) in posizione di spegnimento (aperto).
  8. Reinstallare la copertura dal sezionatore bypass di manutenzione MBB. Consultare Posizione dei sezionatori - Sistemi da 400 V.
    NOTA: Il sistema non effettuerà il trasferimento alla modalità normale prima della reinstallazione della copertura del sezionatore di bypass di manutenzione.
  9. Sul display, selezionare quindi Funzione > Canc allarme.
    NOTA: Il sistema non effettuerà il trasferimento alla modalità normale prima della reinstallazione della copertura del sezionatore di bypass di manutenzione e la cancellazione dell'allarme.
  10. Dopo circa 60 secondi, l'UPS effettuerà automaticamente il trasferimento alla modalità normale.

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come mostrato di seguito:

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.