990-91079J-017

Trasferimento di un sistema in parallelo da modalità in bypass di manutenzione a modalità normale

  1. Verificare che:
    • tutti gli interruttori UPS (interruttore di ingresso unità UIB, interruttore ingresso commutatore statico SSIB e interruttore di uscita unità UOB) e l'interruttore di uscita unità esterno Ext. UOB si trovino in posizione di accensione (chiuso)

    • gli interruttori delle batterie BB si trovino in posizione di spegnimento (aperto)

  2. Ricollegare le batterie interne di tutti gli UPS e portare in posizione di accensione (chiusi) tutti gli interruttori delle batterie BB negli armadi delle batterie modulari (se presenti).
  3. Portare il sezionatore di isolamento sistema SIB in posizione di accensione (chiuso).
  4. Portare gli interruttori di ingresso bypass (BIB) di tutti gli UPS in posizione di accensione (chiuso).

    Attendere circa 20/30 secondi fino a quando i LED di uscita e di bypass non diventano verdi.

  5. Portare il sezionatore bypass di manutenzione esterno (Ext. MBB) in posizione di spegnimento (aperto).
    NOTA: Se il sistema in parallelo dispone di contatti puliti con il segnale CB di manutenzione, selezionare quindi Funzione > Canc allarme su tutti i display UPS.
  6. Portare gli interruttori dell'ingresso dell'alimentazione di rete MIB di tutti gli UPS in posizione di accensione (chiuso).

    Il raddrizzatore esegue la rampa d'avvio. In seguito all'autotest dell'UPS, il relè batteria si chiude automaticamente.

  7. Chiudere l'interruttore delle batterie esterne se le batterie esterne fanno parte del sistema.
  8. Quando il LED del raddrizzatore diventa di colore verde fisso, l'inverter esegue la sincronizzazione con il bypass.
  9. Quando il LED dell'inverter diventa di colore verde fisso, il sistema in parallelo effettua automaticamente il trasferimento dalla modalità bypass statico a normale.
  10. Portare gli interruttori delle batterie (BB) di tutti gli UPS in posizione di accensione (chiuso).

    I LED sulle interfacce utente sono visualizzati come di seguito:

Il sistema in parallelo si trova ora in modalità normale.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.