990-91079J-017

Isolamento di un UPS singolo dal sistema in parallelo

Questa procedura consente di arrestare un'unità UPS in un sistema in parallelo in funzione.

NOTA: Prima di avviare questa procedura, accertarsi che tutte le unità UPS rimanenti siano in grado di alimentare il carico.
  1. Sul display, selezionare e confermare per spegnere l'UPS.
  2. Portare l'interruttore delle batterie (BB) dell'UPS in posizione di spegnimento (aperto).
  3. Scollegare il relè batteria dal display selezionando il simbolo della batteria e Controllo relè batteria ON/OFF e confermare per spegnere il relè batteria. Verificare che Stato relè indichi che il relè è spento.
  4. Aprire l'interruttore delle batterie esterne se le batterie esterne sono collegate.
  5. Portare l'interruttore d'ingresso alimentazione di rete (MIB) dell'UPS in posizione di spegnimento (aperto).
  6. Portare l'interruttore d'ingresso rete di bypass (BIB) dell'UPS in posizione di spegnimento (aperto).
  7. Portare l'interruttore di uscita unità esterna Ext. UOB dell'UPS in posizione di spegnimento (aperto).
  8. Per l'UPS con batterie interne, scollegare tutte le batterie nella parte anteriore dell'UPS.
    PERICOLO
    pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
    • Attendere almeno 5 minuti prima di rimuovere la copertura dell'UPS dopo lo spegnimento del display per consentire ai condensatori di scaricarsi completamente.
    • Misurare sempre le tensioni pericolose su tutti i connettori prima di lavorare sull'UPS.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.