990-91079J-037

更换过滤网

  1. 抬起 UPS 机柜的前面板。
    注: 谨慎操作,避免断开前面板背面的线缆。
  2. 松开螺钉,然后拆下金属托架和手动操作盒。

    可带外部电池的 UPS

    带内部电池的 UPS

  3. 更换过滤网。

    可带外部电池的 UPS

    带内部电池的 UPS

  4. 重新装回金属托架并用螺钉紧固。
  5. 重新装回前面板。
  6. 在显示屏中复位过滤网计数器。有关详细信息,请参见设置生命周期监控
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?