990-91079J-017

Checklist avviamento – Applicabile solo a UPS singoli con batterie interne

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
I sistemi in parallelo e l'UPS per batterie esterne devono essere avviati solo da Schneider Electric.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  • Ho posizionato l'UPS in base al manuale di installazione e i valori di spazio libero consigliati sono stati rispettati.

  • Ho verificato il rispetto delle condizioni ambientali incluse temperatura, umidità e circolazione dell'aria indicate nel manuale di installazione.

  • Ho verificato che la tensione in ingresso e la frequenza siano all'interno delle tolleranze specificate nel manuale di installazione.

  • Ho verificato che la protezione a monte sia conforme alle raccomandazioni indicate nel manuale di installazione e che i cavi di alimentazione siano stati collegati correttamente.

  • Ho installato le batterie in base a quanto specificato nel manuale di installazione.

  • Ho seguito l'Avviamento iniziale del sistema UPS tramite la procedura guidata – Applicabile solo a UPS singoli con batterie interne.

  • Ho regolato tutte le impostazioni (incluse le impostazioni della batteria e il monitoraggio del ciclo di vita) descritte nel presente manuale.

  • Ho completato tutti i test funzionali in modo corretto (modalità normale, modalità batteria e modalità bypass statico).

  • Ho immesso correttamente il passcode UPS fornito da Schneider Electric.

  • Confermo che l'installazione è stata completata e che l'UPS è in esecuzione in modalità normale e sta alimentando il carico.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.